Cubemars - 17年电机制造商 info@cubemars.com +86 13755649079
中文简体
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
创建您的CubeMars账号

 

精彩分享
目录
什么是灌封电机?
什么是电机灌封技术?
为什么机器人电机需要灌封?
灌封技术为什么决定机器人可靠性?
RI灌封无框内转力矩电机:专为高可靠性机器人而生
结语

灌封电机技术解析:为什么它决定机器人可靠性?

CubeMars / 2026-06-03 10:14:48

机器人时代,可靠性正在成为核心竞争力

 

随着人形机器人、工业机器人、协作机器人以及水下设备的快速发展,市场对于驱动系统可靠性的要求正在不断提高。

 

作为机器人动力系统的核心部件,电机不仅需要提供稳定的动力输出,还必须在振动、冲击、潮湿、粉尘以及长时间连续运行等复杂环境中保持稳定工作。

 

对于机器人制造商而言,一个电机故障往往意味着:

 

  • 整机停机

  • 维护成本增加

  • 产品寿命缩短

  • 用户体验下降

 

因此,除了关注扭矩、转速和功率密度之外,越来越多企业开始关注一个隐藏在电机内部却至关重要的技术——灌封(Potting)技术。

 

虽然用户无法直接看到它,但灌封工艺往往决定着电机的长期可靠性和使用寿命。

 

什么是灌封电机?

 

灌封电机(Potting Motor)是指采用环氧树脂、聚氨酯、硅胶等高性能绝缘材料,对电机内部绕组、定子以及关键电子元件进行填充和封装处理的电机。通过灌封工艺,材料能够充分填充元件之间的空隙,并在固化后形成稳定且密封的保护层,从而有效提升电机的机械强度、绝缘性能和环境适应能力。

 

从结构上来看,灌封技术相当于为电机内部核心部件增加了一层“防护铠甲”。这层保护结构不仅能够固定绕组和电子元件,减少振动带来的损伤,还能够隔绝水汽、灰尘和腐蚀性介质对电机内部的影响。

 

与传统电机相比,灌封电机在长期运行过程中能够表现出更高的可靠性和稳定性,因此被广泛应用于机器人、工业自动化、水下推进系统以及航空航天等对可靠性要求极高的领域。

 

采用灌封工艺后,电机通常具备以下优势:

 

  • 防尘、防潮、防腐蚀能力更强

  • 抗振动和抗冲击性能更优

  • 绕组固定更加牢固

  • 散热效率进一步提升

  • 绝缘性能更加稳定

  • 使用寿命显著延长

 

目前,灌封技术已经成为高端机器人电机的重要工艺之一,特别是在人形机器人、协作机器人、工业机器人以及水下设备等应用场景中,灌封电机能够有效应对复杂工况带来的挑战,为系统提供更加稳定可靠的动力支持。

 

什么是电机灌封技术?

 

电机灌封技术(Motor Potting Technology)是指将环氧树脂、聚氨酯、硅胶等高性能绝缘材料注入电机内部绕组、定子铁芯及电子元件之间的空隙,并通过固化形成整体保护层的一种封装工艺。

 

从本质上来看,灌封技术不仅仅是一种保护措施,更是一项能够提升电机可靠性、环境适应性和使用寿命的关键制造工艺。通过填充内部空隙,灌封材料能够将绕组、线缆和电子元件牢固固定,减少振动和冲击带来的损伤,同时形成有效的绝缘和防护屏障。

 

与传统电机相比,采用灌封工艺的电机能够更好地应对复杂工况下的运行挑战。例如在机器人、水下推进器、工业自动化设备以及户外巡检机器人等应用中,电机经常面临振动、温升、潮湿和粉尘等环境因素的影响,而灌封层能够有效降低这些因素对内部结构造成的损害。

 

根据不同应用需求,电机灌封材料通常需要兼顾多项性能指标,包括:

 

  • 优异的绝缘性能

  • 良好的导热性能

  • 较强的机械强度

  • 耐潮湿和耐腐蚀能力

  • 长期稳定的可靠性

 

正因如此,灌封技术已经广泛应用于人形机器人关节电机、协作机器人执行器、工业机器人、水下推进系统、AGV移动机器人以及航空航天设备等领域,并逐渐成为高可靠性电机设计的重要组成部分。

 

简单来说,如果说电机是机器人的“肌肉”,那么灌封技术就是保护这些“肌肉”长期稳定运行的关键屏障。对于需要长时间连续运行的机器人系统而言,灌封工艺不仅能够提高电机性能,更能够显著降低故障风险,提升整机可靠性。

 

为什么机器人电机需要灌封?


与传统工业设备相比,机器人对于电机的可靠性要求更高。无论是人形机器人、协作机器人,还是工业机器人和水下设备,其关节驱动系统都需要在复杂工况下长时间稳定运行。一旦电机出现故障,不仅会影响运动精度,还可能导致整机停机甚至任务失败。

 

在实际运行过程中,机器人电机通常需要面对多种挑战:

 

  • 高频启停和频繁加减速带来的持续振动

  • 大扭矩输出产生的机械冲击载荷

  • 长时间连续运行导致的温升问题

  • 潮湿、粉尘、盐雾等复杂环境影响

  • 户外巡检、水下作业等极端应用场景的考验

 

这些因素都会对电机内部绕组、绝缘层以及电子元件造成长期影响。如果缺少有效保护,电机可能出现绕组松动、绝缘老化、水汽侵入、焊点开裂以及散热效率下降等问题,从而导致性能衰减甚至提前失效。

 

而灌封技术正是解决这些问题的重要手段。通过将高性能绝缘材料填充到电机内部空隙中,灌封层能够对绕组和关键元件形成稳定保护,不仅可以提高抗振动和抗冲击能力,还能够增强防潮、防尘和散热性能,从而显著提升电机的整体可靠性。

 

对于需要长期稳定运行的机器人系统而言,灌封已经不仅仅是一项制造工艺,更是保障设备可靠运行的重要技术基础。因此,越来越多高端机器人驱动方案开始采用灌封电机,以满足复杂应用场景对于性能、寿命和稳定性的更高要求。

 

灌封技术为什么决定机器人可靠性?

 

1.提升抗振动能力

 

机器人关节在运行过程中会频繁经历启停、加减速以及冲击载荷。

 

灌封材料能够有效固定绕组和内部元件,减少微振动带来的损伤,大幅提升电机在动态工况下的可靠性。

 

对于人形机器人和协作机器人来说,这意味着更稳定的运动表现和更低的故障率。

 

2.提高环境适应能力

 

工业机器人、水下推进器、户外巡检机器人等设备经常面临潮湿、粉尘甚至腐蚀性环境。

 

灌封层能够形成额外保护屏障:

 

  • 防止水汽侵入

  • 减少灰尘堆积

  • 抵御盐雾腐蚀

  • 提高绝缘安全性

 

因此,灌封技术已成为户外机器人和水下设备的重要保障技术之一。

 

3.优化散热性能

 

热量是影响电机寿命的重要因素之一。

 

高导热灌封材料能够建立更高效的热传递路径,将绕组产生的热量快速传导至外壳,从而降低工作温度。

 

更低的温升意味着:

 

  • 更稳定的性能输出

  • 更高的持续工作能力

  • 更长的绝缘寿命

  • 更低的失效风险

 

4.延长电机使用寿命

 

振动、温升、潮湿和污染是导致电机失效的主要原因。

 

而灌封技术通过同时解决这些问题,可以:

 

  • 降低故障率

  • 提高系统稳定性

  • 减少维护成本

  • 延长机器人整机寿命

 

RI灌封无框内转力矩电机:专为高可靠性机器人而生

 

针对机器人行业对于高可靠性驱动系统的需求,CubeMars推出了RI系列灌封无框内转力矩电机。

 

该系列产品融合了:

 

  • 无框结构设计

  • 内转子方案

  • 全灌封工艺

  • 高功率密度电磁设计

 

在保持高性能输出的同时,进一步提升系统可靠性。

 

RI系列核心优势

 

核心优势具体说明优势效果
全灌封绕组设计采用高性能灌封工艺对定子绕组进行全面保护抗振动、抗冲击、环境适应能力更强
高功率密度输出紧凑尺寸下实现更高扭矩输出满足机器人轻量化与高性能需求
优异散热性能灌封材料提升热传导效率更高持续扭矩、更低温升、更长寿命
无框结构设计更易集成至机器人关节系统更轻量、更紧凑、更高集成度
高精度力矩控制内转结构结合先进控制系统平滑运动、精准控制、优秀交互体验


典型应用场景

 

  • 人形机器人

  • 协作机器人

  • 工业机器人

  • 外骨骼设备

  • 特种机器人

 

结语

 

随着机器人行业不断向高性能、高可靠性方向发展,驱动系统已成为决定产品竞争力的核心环节。电机的可靠性直接影响机器人系统的稳定性、精度和使用寿命,尤其是在高精度工业机器人、人形机器人、协作机器人以及户外或水下特种机器人等复杂应用场景中,稳定的动力输出与环境适应能力至关重要。

 

灌封技术虽然隐藏在电机内部,但其作用不可忽视。通过提高抗振动能力、优化散热路径、增强环境适应性,灌封电机显著降低了故障率,提高了整机稳定性,并延长了使用寿命。在长期连续运行、高负载或恶劣环境中,这种优势尤为明显。

 

CubeMars RI灌封无框内转力矩电机将先进的灌封工艺、内转设计和高功率密度电磁结构相结合,不仅提升了单个电机的性能和可靠性,更为整个机器人系统提供了稳定、精准、高效的动力保障。无论是工业生产、服务机器人,还是高风险环境作业,RI电机都能够帮助客户打造更可靠、更耐用的机器人产品,实现更高的生产效率和安全性。

 

选择RI灌封无框内转力矩电机,就是为机器人系统的高可靠性和长寿命奠定坚实基础

相关文章
CubeMars外骨骼电机驱动可变刚度膝关节外骨骼
CubeMars外骨骼电机驱动可变刚度膝关节外骨骼
CubeMars AK80-64 KV80机器人执行器如何通过实时刚度调节增强膝关节外骨骼,改善康复效果。点击了解更多!
2025-10-17
专为高端云台系统设计-外转云台电机GL100
专为高端云台系统设计-外转云台电机GL100
CubeMars外转云台电机GL100小体积,重量轻,低齿槽,低耗能,专为高端云台系统设计,同时兼容AlexMos云台控制器,适用于云台系统、无人机吊舱,无人驾驶等场景,给您持续顺滑的体验。
2023-08-24
StaccaToe 机器人:动态运动与精密控制的融合
StaccaToe 机器人:动态运动与精密控制的融合
StaccaToe 是一款由马萨诸塞大学阿默斯特分校开发的单足机器人,专注于模仿人类腿部和脚趾的动态运动。这款机器人集成了最新的控制技术与先进的电机设计,旨在探索如何通过模仿人类的生物力学来提升机器人在复杂地形和高难度任务中的表现。
2024-10-29
留言咨询
用户名
匿名用户
电子邮件地址 *
姓名 *
电话
内容
验证码
captcha
温馨提示
温馨提示
您还没有登陆
登录
注册会员
您忘记密码了吗?
温馨提示