Cubemars - 17 Jahre Motorenhersteller info@cubemars.com +86 13755649079
Deutsch
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
Registrieren

 

Spannende Inhalte
INHALTSVERZEICHNIS
Quellen für Gegenreaktionen
Auswirkung des Umkehrspiels
Kontrolle des Flankenspiels
Der technologische Durchbruch von CubeMars
Konkret erreicht CubeMars dies durch die folgenden Methoden
praktische Anwendung

Motorspiel: ein Schlüsselfaktor bei der Steuerung von Präzisionsmaschinen

CubeMars / Jun 28,2024

Spiel ist ein wichtiger Begriff im Bereich der Feinmechanik und Robotik. Spiel bezeichnet eine unbeabsichtigte oder freie Bewegung in einem mechanischen Übertragungssystem aufgrund von Zahnradspalten oder anderen Komponentenspielen. Ein übermäßiges Spiel kann zu einer Verringerung der Genauigkeit des Steuerungssystems führen und die Leistung und Zuverlässigkeit der Anlage beeinträchtigen. Daher ist die Kontrolle des Spiels ein wichtiger Schritt zur Verbesserung der Genauigkeit mechanischer Systeme.


Quellen für Gegenreaktionen


Die Gegenreaktionen kommen in der Regel aus mehreren Quellen:


1. Zahneingriffsspiel: Zwischen den Zahnrädern muss ein gewisses Spiel vorhanden sein, um übermäßige Reibung und Verschleiß beim Zahneingriff zu vermeiden.


2. Lagerspiel: Das Lagerspiel kann ebenfalls zu Spiel führen.


3. Connector Spiel: in der Übertragung, Wellen, Kupplungen und andere Verbindungen zwischen der Lücke.


4. Elastische Verformung: Die elastische Verformung des Materials unter Last kann ebenfalls zu Spiel führen.


Auswirkung des Umkehrspiels


Das Vorhandensein von Spiel kann die folgenden Auswirkungen auf das mechanische System haben:


1. verringerte Steuerungsgenauigkeit: Das Spiel verursacht Positionsfehler in den beweglichen Teilen, was dazu führt, dass das System nicht genau auf Steuerungsbefehle reagieren kann.


2. Vibrationen und Geräusche: Vibrationen und Geräusche können ausgelöst werden, wenn die Richtung aufgrund von Lücken in den Komponenten geändert wird.


3. erhöhter Verschleiß: Häufige Rückwärtsbewegungen beschleunigen den Verschleiß mechanischer Teile und verkürzen die Lebensdauer des Systems.


Kontrolle des Flankenspiels


Um die Genauigkeit eines mechanischen Systems zu verbessern, muss das Flankenspiel wirksam kontrolliert werden. Zu den gängigen Methoden gehören:


1. vorspannen: Beseitigung des Spiels durch Aufbringen einer Vorspannkraft.


2. Hochpräzise Fertigung: Verbesserung der Fertigungspräzision und Verringerung des Spiels zwischen Zahnrädern und Komponenten.


3. Spielkompensation: Algorithmen zur Spielkompensation werden im Steuerungssystem durchgeführt, um die Auswirkungen auf die Systemleistung zu verringern.


Der technologische Durchbruch von CubeMars


In Bezug auf die Spielkontrolle hat CubeMars bemerkenswerte Erfolge erzielt. Der Herstellungsprozess der CubeMars-Motoren hat durch Präzisionsdesign und hohe Qualitätskontrolle das Spiel auf weniger als 9 Bogenminuten kontrolliert. Dieser technologische Durchbruch hat es den CubeMars-Motoren ermöglicht, neue Höhen der Präzision und Zuverlässigkeit zu erreichen.


Konkret erreicht CubeMars dies durch die folgenden Methoden


1. hochpräzise Zahnradfertigung: Einsatz fortschrittlicher Fertigungstechnologien und hochwertiger Materialien, um die Genauigkeit des Zahnradeingriffs zu gewährleisten.


2. strenge Qualitätskontrolle: Während des Produktionsprozesses wird eine strenge Qualitätskontrolle durchgeführt, um sicherzustellen, dass jedes Bauteil den Konstruktionsanforderungen entspricht.


3. innovative Konstruktionslösungen: Einsatz von fortschrittlichen Konstruktionskonzepten und -technologien zur Optimierung der internen Struktur des Motors und zur Verringerung des Umkehrspiels.


praktische Anwendung


CubeMars-Motoren sind in Robotern, feinmechanischen Geräten und Automatisierungssystemen weit verbreitet und bieten dank ihrer hervorragenden Spielkontrolle eine zuverlässige Kraftunterstützung und präzise Bewegungssteuerung für eine Vielzahl von Anwendungsszenarien. Dadurch wird nicht nur die Leistung der Ausrüstung verbessert, sondern auch die Lebensdauer des Systems erheblich verlängert.


Verwandte Artikel
Einkaufsroboter zeigt außergewöhnliche Fähigkeiten Cubemars AK80-64 Modularer Motor hilft ihm, mit Präzision zu manövrieren
Einkaufsroboter zeigt außergewöhnliche Fähigkeiten Cubemars AK80-64 Modularer Motor hilft ihm, mit Präzision zu manövrie...
Stellen Sie sich vor, Sie betreten ein Einkaufszentrum und werden von einem 1,7 Meter großen und 70 Kilogramm schweren "Roboterangestellten" begrüßt, der Sie fragt: "Wie kann ich Ihnen helfen?"
Aug 28,2024
Was ist ein bürstenloser Gleichstrommotor?
Was ist ein bürstenloser Gleichstrommotor?
Der bürstenlose Gleichstrommotor (BLDC-Motor) ist eine gängige Art von Robotikmotor, ein Motor, der von einer Gleichspannungsquelle gespeist wird und elektronisch kommutiert wird, anstatt wie bei herkömmlichen Gleichstrommotoren durch Bürsten kommutiert z
Sep 15,2023
Ein springender Roboter für die Erforschung von Lavahöhlen auf dem Mars
Ein springender Roboter für die Erforschung von Lavahöhlen auf dem Mars
Die Lavahöhlen des Mars bieten großes Potenzial für Ressourcen und als Schutzraum für zukünftige menschliche Siedlungen, stellen jedoch eine erhebliche Herausforderung für herkömmliche Erkundungstechnologien dar.
Nov 27,2024
Ich Möchte Eine Nachricht Hinterlassen
Benutzername
Anonyme
E-Mail-Adresse *
Name *
Telefon
Kommentare
Bestätigungscode
captcha
Tipps
Tipps
Sie Haben Noch Nicht Eingeloggt
Loginr
Registrieren
Haben Sie Ihr Passwort vergessen?
Tipps