Cubemars - 17年電機メーカー info@cubemars.com +86 13755649079
日本語
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
ユーザー登録

 

素晴らしい共有
目次
Quasi Direct Drive(QDD)モーターとは?
QDDモーターの仕組み
1. 高速回転から実用的なトルクへ
2. 機械的フィードバックの維持
3. 精密でダイナミックな制御を可能にする
ダイナミックロボットがQDDアーキテクチャを必要とする理由
ヒューマノイドおよび四足ロボットにおけるQDDモーターの応用レベルでの利点
QDDモーター選定における設計上の考慮事項
1.必要トルクと動的要件の定義
2.適切な減速戦略の選択
3.バックドライブ性と相互作用要件の評価
4.熱性能と連続出力の検証
外骨格向けCubeMars QDDモーター
結論

2026 ヒューマノイドおよび四足ロボット向け Quasi Direct Drive(QDD)モーター概要

CubeMars / Mar 05,2026

Quasi Direct Drive(QDD)モーターとは?


ロボット用モーターは一般的に、ギアボックスを使用しない完全なダイレクトドライブ方式か、機械的増幅に大きく依存する高減速比ギアモーターという、両極端の構成に分けられます。 Quasi Direct Drive(QDD)モーターは、この二つの構造的な中間解として導入され、トルク生成をモーター本体と伝達機構の間で再配分する設計思想に基づいています。


「Quasi(準)」という概念は微妙ながらも重要です。これは二つの設計極端の間で意図的なバランスを取ることを意味しており、アクチュエータのコンパクトさと実用性を保ちながら、高い応答性を維持することを目的としています。


「準」ダイレクトドライブという概念


では、なぜ純粋なダイレクトドライブモーターを使わないのでしょうか。 ギアボックスを完全に排除すると、すべてのトルクを電磁的にモーター自身が発生させる必要があります。その結果、モーターはより大型化し、必要電流も増加し、より高度な熱管理が求められるようになります。


逆に、なぜ高い減速比のギアに依存しないのでしょうか。極端に高い減速比は関節の機械的特性を大きく変えてしまい、応答性を低下させるだけでなく、外部からの力に対する感度も弱めてしまいます。


QDDはこの二つの制約を同時に解決します。適度な減速段を維持しながら、モーター自身がトルクの大部分を生み出す構造とすることで、ダイレクトドライブに近い挙動を実現します。その結果、コンパクトさと機械的実用性を両立したドライブトレインが得られます。


ake-90-8-kv35-quasi-direct-drive-motor


QDDが従来のギアモーターと異なる点


従来の高減速比システムでは、トルクは主に機械的な増幅によって生み出されます。小型モーターが高速で回転し、ギアボックスがその回転を大きく減速して関節に高トルクを伝達します。


一方、QDDシステムではこの関係が逆転します。モーター自体が直接的に大きなトルクを発生できるよう設計されており、ギアボックスは出力特性を支配する存在ではなく、トルク伝達の調整や構造的統合を支える役割を担います。


この設計思想の変化により、以下の三つの基本特性が大きく変わります:

  • 関節側に反映される慣性(Reflected Inertia)

  • 機械的フィードバックのしやすさ(バックドライブ性)

  • 即時的なトルク応答性


つまり、ギアボックスはもはやモーター特性を決定づける要素ではなく、補助的な構成要素として機能するようになります。


QDDシステムにおける一般的な減速比


QDDは特定の数値で定義されるものではありませんが、多くの実装では6:1〜10:1程度の減速比が採用されています。


この範囲は偶然ではなく、工学的な均衡点を示しています。


  • これより低い場合、モーターのサイズや電力要求が急激に増加します

  • これより高い場合、応答遅延やバックドライブ性の低下など、高減速比特有の問題が現れ始めます


適切に選択された減速比により、モーターサイズと電流要求を実用的な範囲に抑えながら、システムの動的特性を維持することが可能になります。


QDDモーターの仕組み


1. 高速回転から実用的なトルクへ


すべてのQDDモーターは、ブラシレスモーターから始まります。モーターは本来、高い回転速度で動作する一方で、発生するトルクは比較的低いという特性があります。もしこのモーターをロボットの関節に直接接続した場合、システムは高速に動くものの、負荷がかかると十分な力を発揮できません。


この回転速度を実用的なトルクへ変換するために、QDDシステムでは低減速比のギアボックス(一般的に5:1〜10:1程度)が導入されます。これは、モーターが複数回転すると関節が1回転するという関係を意味します。結果として、回転速度は適度に低下し、トルクは比例して増加します。


従来のモーターのように50:1以上の高い減速比に依存するのとは異なり、QDDはこのバランスをわずかに調整するだけです。トルクを増幅しつつも、モーターと関節の機械的な結びつきを大きく弱めることはありません。この限定的な減速こそが、「準(Quasi)ダイレクトドライブ」という概念を定義する要素です。


2. 機械的フィードバックの維持


低いギア比は、双方向の力の伝達を可能にします:

  • 順方向: モーターが関節を駆動する

  • 逆方向: 関節に加わった外力がギアボックスを通じてモーター側へ伝わる


この特性はバックドライブ性(backdrivability)と呼ばれ、QDDの重要な特徴の一つです。高減速比のシステムでは、ギアが逆方向の力の伝達を遮ってしまうことが多く、関節は機械的に硬くなりがちです。それに対してQDDは、機械的な透明性(mechanical transparency)を維持します。


このフィードバックが保たれることで、モーターは過度なギア機構の背後に隔離されることなく、関節と直接的な機械的結合を維持することができます。


3. 精密でダイナミックな制御を可能にする


この機械的な透明性により、トルク制御は大幅に容易になります。モーターのトルクと関節トルクの関係は(単純なスケーリングを除けば)予測可能なため、エンコーダのフィードバックと電流計測を用いて、コントローラーは出力トルクを高精度に推定できます。


「この角度まで回転する」といった位置指令だけでなく、システムは「このレベルの力を加える」といったトルク指令を直接与えることもできます。 この能力は、環境と相互作用するロボット、衝撃を吸収するロボット、あるいはダイナミックな動作を行うロボットにとって非常に重要です。


適度なトルク増幅と高い応答性を両立することで、QDDモーターは出力と制御性のバランスを実現します。これにより、脚式ロボット、ヒューマノイドロボット、協働ロボット、そしてウェアラブルロボティクスといった用途に特に適しています。


要点:

QDDモーターは、モーターの回転速度を適度に減速してトルクを高めながら、機械的フィードバックを維持することで、高い出力とダイナミックな応答性の両立を実現する駆動方式です。


quasi-direct-drive-motor


ダイナミックロボットがQDDアーキテクチャを必要とする理由


1. 位置制御から力制御への移行

  • ダイナミックロボットは、単に位置制御だけに依存することはできません。高速動作では、関節が外部からの力に適応する能力が求められます。

  • QDDは低い減速比と機械的透明性を備えているため、モーターが関節トルクを直接的に感知でき、精密な力ベース制御を可能にします。

  • この能力は、俊敏で予測困難な動作を行うロボットにとって不可欠です。


2. 高速運動における低慣性の重要性

  • 高い減速比はモーター慣性を増幅させ、関節の応答速度を低下させるとともに、機動性を損ないます。

  • QDDは低い反映慣性(reflected inertia)を維持するため、関節の応答性を保ち、高速かつ精密な動作を可能にします。


3. モバイルロボットにおけるエネルギー効率

  • 高減速比のギアボックスは摩擦損失を増加させ、エネルギー消費を大きくします。

  • QDDはコンパクトで低摩擦な設計によりエネルギー損失を抑え、モバイルロボットにおけるバッテリー寿命と運用効率を向上させます。


4. 多自由度システムにおける構造重量の制約

  • 多関節ロボットでは関節重量の影響が大きく、重いアクチュエータは運動性能や効率を低下させます。

  • QDDアクチュエータは軽量かつコンパクトであり、性能を犠牲にすることなく、高密度な多自由度システムへ統合することが可能です。

 

ヒューマノイドおよび四足ロボットにおけるQDDモーターの応用レベルでの利点


QDDモーターのアーキテクチャ的特徴 : 低減速比, 低反映慣性, そしてトルク透明性, は、単なる機械設計上の選択ではありません。これらは脚式ロボットに実装されたとき、直接的に性能上の利点として現れます。


ヒューマノイドロボットと四足ロボットは形態や移動戦略こそ異なりますが、どちらも高速な力制御、動的バランス、そしてエネルギー効率の高い運動に依存しています。以下の表では、QDDの特性がこれら二種類のロボットにおいてどのように実用的な利点へと変換されるかをまとめています。両者を並べて比較することで、その違いと共通点はより明確になります。


以下の表では、QDDの特性がこれら二種類のロボットにおいてどのように実用的な利点へと変換されるかをまとめています。両者を並べて比較することで、その違いと共通点はより明確になります。:

QDDの特性ヒューマノイドロボット四足ロボットシステムレベルの利点
低反映慣性(Low Reflected Inertia)片脚支持時や外乱を受けた際のバランス回復が速く、安定性が向上脚の高速加速と滑らかな高速歩容遷移実環境の外乱下でも高い動的安定性
バックドライブ性(Backdrivability)人との相互作用や協働環境で安全なアクティブコンプライアンスを実現地面からの繰り返し衝撃を効果的に吸収構造応力の低減と耐久性の向上
高精度トルク制御階段昇降やしゃがみ動作などの複雑な動きにおける股関節・膝関節・足首の精密協調複数の脚による地形反力へのリアルタイム適応高い制御帯域と滑らかな運動
低減速比・低摩擦歩行や姿勢変化時の総消費電力を低減移動効率の向上とアクチュエータ発熱の低減稼働時間の延長とエネルギー効率の向上


なぜ利点の現れ方が異なるのか


アクチュエータのアーキテクチャ自体は同じであっても、ロボットの構造や移動様式の違いによって、その利点の現れ方は異なります。


ヒューマノイドロボットの場合


ヒューマノイドの安定性は本質的にバランスの問題です。重心が高く、歩行中には片脚支持のフェーズが繰り返されるため、わずかな外乱でも足首や股関節周辺に大きな回転モーメントが発生します。


このような状況では、モーターの応答性は単なる性能指標ではなく、安定性を左右する要因となります。


QDDアーキテクチャは反映慣性を低減することで、バランス回復時の高速な補正加速を可能にします。ドライブトレインの剛性によって外乱に抵抗するのではなく、システム全体が動的に適応することができます。さらにバックドライブ性によりアクティブコンプライアンスが実現されます。つまり、予期しない外力に対してロボットは無理に抵抗するのではなく、必要に応じて柔軟に応答することができます。


実際の動作では、以下のような効果として現れます:

  • 歩行中の外力に対する迅速な姿勢回復

  • 両脚間のより滑らかな荷重移動

  • より自然な多関節協調動作


その結果、ヒューマノイドは硬い機械のように動くのではなく、制御された柔軟性を備えた動作を実現します。これは人の近くで動作するロボットにとって極めて重要な特性です。


四足ロボットの場合


四足歩行ロボットにおける移動の課題は、主にバランスではなく周期的な衝撃と推進力にあります。


1歩のストライドには、以下のプロセスが含まれます:


1.  高速なスイングフェーズ

2.  地面接触時の衝撃的な力

3.  体全体への荷重移動

4.  次のステップへの即時準備


このような高頻度のサイクルでは、モーターの慣性や摩擦が歩容効率や衝撃耐性に直接影響します。 QDD' の低インピーダンスなドライブトレインは、衝撃をリアルタイムで検知し補償することを可能にします。同時に、脚部の慣性が低いため、高速移動時の脚の引き戻しや再配置もより迅速に行えます。


その結果、単に動作が滑らかになるだけでなく、移動性能そのものが向上します:

  • 高速トロットやランニング時の安定性向上

  • 不整地に対する適応能力の向上

  • 繰り返し衝撃によるエネルギー損失の低減


屋外で動作するモバイルロボットにとって、これらの特性は航続性能と地形適応能力を直接的に高めます。


ake-series-quasi-direct-drive-motor


機械設計から性能優位性へ


QDDアーキテクチャの最大の強みはバランスにあります。極端な減速比に依存することなくトルクを増幅し、モーターと関節の機械的結合を維持することで、出力密度と機動性を同時に確保します。


  • ヒューマノイドシステムでは、 これは安定性の向上と安全な環境相互作用として現れます。 四足ロボットでは、速度、適応性、そして効率として現れます。

  • 四足ロボットでは、 速度、適応性、そして効率として現れます。


いずれの場合でも、QDDは単にアクチュエータ性能を向上させるだけではありません。より高度なダイナミックロボット動作を実現する基盤となるアーキテクチャなのです。

 

QDDモーター選定における設計上の考慮事項


応答性、機械的透明性、効率といったQDDの利点は、アクチュエータが関節の機能的役割に適合して初めて意味を持ちます。

そのため選定プロセスは、必要な力を定義し、伝達特性を設計し、持続可能な出力を確認するという明確な手順に従います。


1.必要トルクと動的要件の定義


選定は、関節が物理的にどの程度の出力を発揮する必要があるかを明確にすることから始まります。


股関節や膝関節は、支持や推進のために高い連続トルクを必要とします。一方で、末端側の関節は高い加速度性能と低慣性を重視します。


主な評価項目には以下が含まれます:

  • ピークトルク

  • 動作サイクルにおけるRMSトルク

  • 必要な加速度帯域


QDDシステムでは減速比が比較的低いため、トルク密度の多くはモーター自身に依存します。適切なサイズ選定は、性能と重量のバランスを取ることが重要です。トルク要件が定まった後は、そのトルクをどのように伝達するかを決定します。


2.適切な減速戦略の選択


QDDアーキテクチャでは、減速比がトルク出力と機械的透明性の両方を決定します。低い減速比は関節の応答性を高め、反映慣性を低減します。一方、やや高い減速比は継続的な負荷への対応力を高め、モーターへの負担を軽減します。適切な減速比は、関節が動的運動を優先するのか、継続的な荷重支持を優先するのかによって決まります。


本質的には、減速比はモーターのトルクを関節の挙動へ変換する機械的レバーとして機能します。次に、関節が外部からの力にどのように応答するべきかを評価します。


3.バックドライブ性と相互作用要件の評価


バックドライブ性は、関節が外部環境からの力にどれだけ容易に反応できるかを示します。衝撃を受ける可能性がある関節や、人と安全に相互作用する必要がある関節では、高い機械的透明性が求められます。一方、主に構造支持を担う関節では、より剛性の高い挙動でも問題ありません。


外部力に対する関節の応答性は、モーター慣性と減速比の組み合わせによって決まります。これらはロボットの用途に合わせて調整できます。望ましい相互作用特性が決まった後、エンジニアは長期的な信頼性を確保するために、熱性能と連続出力を検証します。


4.熱性能と連続出力の検証


QDDはモーター自身のトルク生成能力に大きく依存するため、熱容量の評価が非常に重要です。


特に以下の項目を重視する必要があります:

  • 連続トルク定格

  • 実際のデューティサイクルにおけるRMS電流

  • 機械設計の制約内での冷却限界


熱設計が適切であれば、動的性能を長時間安定して維持することが可能になります。


実装への移行


これらの要素を総合的に検討することで、QDDモーターはヒューマノイドおよび四足ロボットの関節機能に合わせて最適化され、システムレベルの要件に適合したダイナミック性能を実現することができます。

 

外骨格向けCubeMars QDDモーター


ダイナミックなヒューマノイドの股関節や膝関節を設計する際、エンジニアは明確な課題に直面します。高い連続トルクを確保しながら、素早い補正応答を維持することです。


一方で、高速で移動する四足ロボットでは、脚の高速スイング、衝撃耐性、そして効率的な周期的力制御がより重要になります。


CubeMars AKE シリーズは、まさにこうした実際のロボット関節の要求に対応するために開発されました。


AKEシリーズにおけるQDDアーキテクチャ


AKEシリーズは単に低減速比ギアを採用するだけでなく、構造レベルでQDDの原則を統合しています:

  • 低減速比(Low Reduction Ratio) – 反映慣性を最小化し、関節の応答を高速かつ滑らかに維持します。

  • 高トルク密度(High Torque Density) – コンパクトな構造で大きなトルクを出力し、モーター効率を最適化します。

  • 力フィードバック能力(Force Feedback Capability) – 機械的透明性を維持し、精密なトルク制御とダイナミックな相互作用を可能にします。


これらの設計により、AKEアクチュエータはQDDの主要な利点を維持しながら、統合性、熱管理、そして構造制約といった実装上の課題にも対応できる実用的な構成となっています。


applications-of-ake-series-quasi-direct-drive-motor


関節機能に応じたモーターサイズの選定


ヒューマノイドロボットの場合:

  • 股関節と膝関節は、連続的な荷重支持と推進力を担います。

  • 末端側の関節は、高い応答性と低慣性を重視します。


四足ロボットの場合:

  • 近位関節(proximal joints)は、胴体質量の安定化を担当します。

  • 末端関節(distal joints)は、高頻度の脚スイング動作を実行します。


AKEシリーズは、これらの機能的役割に対応できるよう、スケーラブルなアクチュエータサイズを提供しています:

モデルQDD関連パラメータ典型的用途性能の焦点主なメリット
AKE90-8 KV35

最大連続トルク: 90 Nm / 

反映慣性: 0.08 kg·m² / 

減速比: 8:1

股関節 / 膝関節高い連続トルク安定した歩行、押し外乱からの回復、重負荷支持を実現
AKE80-8 KV30

最大連続トルク: 40 Nm / 

反映慣性: 0.04 kg·m² /

減速比: 8:1

中型関節トルクと応答性のバランス複雑な動作における滑らかな多関節協調
AKE60-8 KV80

最大連続トルク: 15 Nm /

反映慣性: 0.015 kg·m² / 

減速比: 8:1

軽量な末端関節低慣性・高応答性高速適応と衝撃吸収

 

すべての関節に同一モーターを適用するのではなく、エンジニアは機械的役割に応じて性能特性を適切に分配することができます。


ヒューマノイドおよび四足ロボット向け設計


単一関節の性能だけでなく、AKEシリーズはシステム全体の統合にも対応しています:

  • ダイナミック制御に最適 – 低反映慣性と高い機械的透明性により、バランス制御と滑らかな動作を向上させます。

  • トルク制御に対応 – 精密な力制御により、安全なヒューマンロボットインタラクションと環境への適応を実現します。

  • モジュール式統合 – 複数のモーターモデルを組み合わせることで、ロボット全体の運動学構造をカバーし、ヒューマノイドと四足ロボットの両方に柔軟に対応できます。


QDDの利点から実用実装へ


前述したQDDの特性—低反映慣性、応答性、トルク透明性—は、AKEシリーズにおいて実際のアクチュエータ設計として具現化されています:

  • ヒューマノイドロボットでは: 片脚支持時の安定性向上, 多関節協調動作の改善, より安全な物理的インタラクション

  • 四足ロボットでは: 高速歩行時の安定性向上, 不整地への適応能力の向上, エネルギー消費の低減


理論的なQDDの利点を実際のアクチュエータ設計へと落とし込むことで、AKEシリーズは脚式ロボットにおけるより高度なダイナミック性能を実現します。


結論


Quasi Direct Drive (QDD) motorsモーターは、ロボット関節設計における構造的にバランスの取れたアプローチを示しています。適度な減速比と高いトルク密度を組み合わせることで、機械的透明性を維持しながら高精度な制御を可能にします。極端な高減速比を追求したり、ギアを完全に排除したりするのではなく、QDDアーキテクチャはトルク生成と伝達のより合理的な分配を関節内で実現します。


ダイナミックな環境で動作するヒューマノイドおよび四足ロボットにとって、この構造的バランスは応答性の向上、安定した力相互作用、信頼性の高い運動制御へと直結します。要するに、Quasi Direct Drive(QDD)モーターは単なるコンポーネントの選択ではなく、ロボット全体の性能を左右する基盤的要素と言えます。


関連記事
トロント都市大学のロボットチームが大学火星車チャレンジでカナダチームの第 2 位を獲得しました
トロント都市大学のロボットチームが大学火星車チャレンジでカナダチームの第 2 位を獲得しました
トロントメトロボティクス(TMR)は、多くの学問分野の優れた人材が集まり、競争力のある高性能ロボットの設計、開発、製造に共同で取り組んでいます。
Jul 11,2024
適切なロボット関節モーターの選び方:トルク・回転速度・統合設計を徹底解説
適切なロボット関節モーターの選び方:トルク・回転速度・統合設計を徹底解説
トルク要件、速度、精度を分析し、安定性・効率性・信頼性に優れたロボット関節モーターの選び方を解説します。
Feb 10,2026
ロボットに適したモーターはどれですか
ロボットに適したモーターはどれですか
ロボットは、その特定の用途やニーズに応じてさまざまなタイプのモーターを使用します。ロボットで一般的なモーターの種類には以下が含まれます
Oct 26,2023
コメントする
ユーザー名
匿名
E-mail *
名字 *
電話
内容
検証コード
captcha
システムウィンドウ
システムウィンドウ
ログインしていません
ログイン
ユーザー登録
パスワード忘れ?
システムウィンドウ