Cubemars - 17年電機メーカー info@cubemars.com +86 13755649079
日本語
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
ユーザー登録

 

ビデオセンター
目次
準備するもの
Step 1:基本ハードウェア配線ガイド
Step 2:ESC 初期化とスロットルキャリブレーション
Step 3:正転・逆転テストと回転方向確認
動画デモンストレーションと動作確認
よくある質問(FAQ)
水中ロボット向け推進ソリューションをさらに探る

チュートリアル:CubeMars 水中用TW ESCとスラスターの接続方法

CubeMars / Jun 26,2026

水中ドローン(ROV/AUV)や海洋探査ロボットを開発する際、推進システムの安定性と防水・密閉性能は、ミッションの成否を左右する重要な要素です。

 

本チュートリアルでは、CubeMars 水中用 TW シリーズ ESC(Underwater TW ESC) と対応する 水中スラスター(Thruster) を正しく接続・設定する方法を、ステップごとに詳しく解説します。

 

このチュートリアルを通じて、基本的な配線規格、スロットルキャリブレーションの仕組み、投入前の安全確認手順を理解し、水中ロボットに強力かつ信頼性の高い推進力を素早く導入できます。


準備するもの


配線を開始する前に、以下のハードウェアと工具を準備してください。

 

  • コアハードウェア: CubeMars 水中用 TW シリーズ ESC, 対応する水中スラスター

  • 電源システム: 電圧が適合したバッテリーパック(例:リチウムバッテリー)電源コネクタ

  • 制御システム: PWM 信号出力に対応したフライトコントローラー、受信機、または水中用メインコントローラー

  • 補助工具: 防水絶縁テープ ,熱収縮チューブ ,ドライバー ,マルチメーター(短絡確認用)


Step 1:基本ハードウェア配線ガイド


水中環境での配線は非常に厳密に行う必要があります。わずかな短絡や接触不良でも、システム全体の故障につながる可能性があります。

 

以下の3つの基本接続ルールに従ってください。

 

  1. 電源接続(電力入力): ッテリーパックの正極(VCC)と負極(GND)を、TW ESC の電源入力端子に確実に接続します。注意:必ずマルチメーターで正極・負極を確認してください。極性を逆に接続すると、ESC が瞬時に破損する可能性があります。

  2. スラスター接続(電力出力):水中スラスターの3本の相線(通常 U/V/W、または同色3本のケーブル)を、ESC のモーター出力端子へ接続します。水中用途では相順を厳密に指定する必要はありません。テスト時に回転方向が逆の場合は、3本の配線のうち任意の2本を入れ替えることで回転方向を反転できます。

  3. 信号接続(制御入力):フライトコントローラーまたは受信機の PWM 信号線と GND 線を、ESC の信号入力端子へ接続します。信号 GND と電源 GND を共通化し、制御信号の安定性を確保してください。安全注意:テスト完了後、露出した端子部分は防水シリコン、エポキシ樹脂、または熱収縮チューブを使用して、確実に防水絶縁処理を行ってください。

 

Step 2:ESC 初期化とスロットルキャリブレーション


水中スラスターを初めて使用する前に、スロットルキャリブレーション(Throttle Calibration) を実行する必要があります。この作業により、ESC はコントローラーの「最低スロットル」と「最高スロットル」の信号範囲を正確に認識でき、投入後にスラスターが突然高速回転することを防止できます。

 

キャリブレーション手順:

 

  1. スラスターが安全な状態であることを確認します。(最初はスラスターを接続しない、または周囲に障害物がない状態で実施してください。)

  2. 送信機またはメインコントローラーのスロットルスティックを最大位置(100%)まで上げます。

  3. TW ESC に電源を投入します。ESC が特定のビープ音を発し、最大スロットル位置を記録します。

  4. すぐにスロットルスティックを最低位置(0%)まで戻します。ESC が再び確認音を出し、最低位置の記録が完了します。

  5. キャリブレーション完了後、ESC は待機状態になります。

 

Step 3:正転・逆転テストと回転方向確認


水中ロボットのスラスター配置(ベクトル配置、X型配置など)では、回転方向が非常に重要です。

 

テスト手順

 

  1. スロットルをゆっくり上げ、スラスターの回転方向または水流方向を確認します。

  2. 設計図と照合し、推力方向が正しいか確認します。

  3. 方向が逆の場合:プログラムやフライトコントローラー設定を変更する必要はありません。電源を切った後、ESC とスラスター間の3本の相線のうち任意の2本を入れ替えるだけで、モーター回転方向を反転できます。


動画デモンストレーションと動作確認


上記の手順を完了すると、水中推進システムの準備が整います。下記の動画では、実際の接続方法、配線詳細、そして水中推力テストの様子をご覧いただけます。

 

よくある質問(FAQ)


Q1:電源投入後、スラスターが「ピーピー」と警告音を出しますが回転しません。どうすればよいですか?

 

A:通常、信号認識エラーまたはスロットル位置の問題が原因です。以下を確認してください:


  1. 信号ケーブルが正しく接続され、GND が共通化されているか

  2. 電源投入時、スロットルが完全な最低位置(0%)になっているか

  3. スロットルキャリブレーションが完了しているか

 

Q2:水中用 ESC は追加の防水処理が必要ですか?

 

A: CubeMars TW シリーズ ESC は、高い水密性能を備えた設計(耐圧ケースや防水コネクタなど)を採用しています。ただし、ユーザー側で改造・延長したケーブル接続部については、必ず追加の防水処理(樹脂封止など)を行う必要があります。これは浸水による短絡を防ぐ最も重要なポイントです。

 

Q3:長時間運転後に ESC やモーターが熱くなるのは正常ですか?

 

A:水中機器は周囲の水流を利用して冷却します。空気中で長時間高負荷運転を行った場合、発熱するのは正常です。実際の水中テストでは、必ずスラスターを完全に水中へ沈め、最適な冷却効果を得てください。


水中ロボット向け推進ソリューションをさらに探る


CubeMars は、世界中の水中ドローン、ROV、海洋探査機器向けに、高効率で信頼性の高い推進ソリューションを提供しています。

 

[CubeMars 水中 TW シリーズ ESC の詳細仕様を見る]


関連記事
CubeMars V3.0上位機用ベーシックユーザーガイド
CubeMars V3.0上位機用ベーシックユーザーガイド
1、V3.0モーターをR-LINK V3.0に接続する方法;2、モーターを上位機(パソコン)に接続する方法;3、上位機インターフェースの紹介;4、サーボモード制御のデモンストレーション;5、MITフォースコントロールモードのデモンストレーション
Jul 03,2025
V3.0 上位機へのファームウェアアップロード及びキャリブレーション方法
V3.0 上位機へのファームウェアアップロード及びキャリブレーション方法
1.在下拉列表选择对应固件;2.单击"跳转引导”:3.单击“开始升级”,等待升级进度条完成至 100%;4.单击"跳转应用”,等待5s,电机进入运行模式,固件更新完毕。
Dec 22,2025
CubeMarsがMentee Roboticsを支援|アシスティブロボティクスの未来を切り拓く
CubeMarsがMentee Roboticsを支援|アシスティブロボティクスの未来を切り拓く
CubeMarsアクチュエータがMentee Roboticsの先進的なヒューマノイド支援システムをどのように実現しているかをご覧ください。高トルクかつ高信頼性のモーションコントロールにより、移動支援や日常生活支援を実現します。
Jul 01,2026
コメントする
ユーザー名
匿名
E-mail *
名字 *
電話
内容
検証コード
captcha
システムウィンドウ
システムウィンドウ
ログインしていません
ログイン
ユーザー登録
パスワード忘れ?
システムウィンドウ