Cubemars - 17년 모터 제조업체 이메일: info@cubemars.com +86 13755649079
한국어
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
CubeMars 계정 만들기

 

비디오 센터
목차
프로젝트 과제: 기존 농업 모니터링의 '시야 사각지대'와 '험난한 지형'
솔루션: CubeMars 관절 액추에이터가 '농경지 탐사 로봇'을 구현하는 방법
영상 하이라이트: 농경지 깊숙한 곳에서 이루어지는 3차원 작물 모니터링
자주 묻는 질문(FAQ)
더 많은 농업 및 특수 로봇 구동 솔루션 살펴보기

CubeMars, 미네소타대학교 농업용 4족 보행 로봇 개발 지원

CubeMars / Jul 06,2026

정밀 농업이 빠르게 발전하는 오늘날, 작물의 생육 데이터를 종합적이고 고정밀하게 수집하는 것은 핵심 과제가 되었습니다. 이번 영상에서는 미네소타대학교(University of Minnesota) 농업 로보틱스 연구실의 혁신적인 성과를 소개합니다. 바로 복잡한 농업 환경을 위해 특별히 개발된 농업용 4족 보행 로봇입니다.


이 로봇은 CubeMars AK70-10 Robotic Actuator를 핵심 구동 시스템으로 탑재하고 있습니다. 기존의 농업용 드론과 바퀴형 농기계가 가진 물리적 한계를 뛰어넘어, 빽빽한 옥수수밭 깊숙이 진입해 작물 캐노피 아래에서 병해충 및 영양 상태를 정밀하게 수집할 수 있습니다. 이를 통해 현대 스마트 농업에서 3차원 농작물 모니터링을 실현하는 핵심 퍼즐을 완성합니다.

 

프로젝트 과제: 기존 농업 모니터링의 '시야 사각지대'와 '험난한 지형'


농업용 드론과 자율주행 트랙터가 널리 보급되었음에도 불구하고, 옥수수나 수수와 같은 키가 큰 작물을 모니터링하는 과정에서는 여전히 여러 가지 어려움이 존재합니다.


  1. 접근할 수 없는 캐노피 아래 공간: 드론은 작물 캐노피 위에서만 비행할 수 있기 때문에 잎 뒷면이나 줄기 하단에 숨어 있는 초기 병해충을 확인할 수 없습니다. 또한 대형 농기계는 기체가 너무 커서 생육 중·후기의 빽빽한 농경지 안으로 진입할 수 없습니다.

  2. 비정형의 험난한 지형: 농경지에는 진흙, 고랑, 잡초, 울퉁불퉁한 지면이 존재합니다. 기존의 바퀴형 로봇은 쉽게 진흙에 빠지거나 전복될 수 있어 이러한 복잡한 비정형 환경에 적합하지 않습니다.

  3. 적재 능력, 주행 시간, 기동성의 균형: 4족 보행 로봇은 멀티스펙트럼 카메라와 LiDAR 등의 센서를 탑재하는 동시에 좁은 작물 사이를 민첩하게 이동해야 합니다. 따라서 관절 액추에이터에는 매우 높은 출력 밀도(토크 대비 무게 비율) 가 요구됩니다.

 

솔루션: CubeMars 관절 액추에이터가 '농경지 탐사 로봇'을 구현하는 방법


4족 보행 로봇이 거친 농경지 환경에서도 안정적으로 이동할 수 있도록 미네소타대학교 연구팀은 고성능 CubeMars 관절 액추에이터를 채택했습니다. 농업용 로봇 분야에서 제공하는 주요 장점은 다음과 같습니다.


  1. 초소형·초경량 설계로 좁은 작물 사이에 최적화: 로봇 다리 내부 공간은 매우 제한적이며, 전체 무게는 연약한 토양에서의 침하 정도에 직접적인 영향을 미칩니다. CubeMars AK70-10은 브러시리스 모터, 정밀 감속기, 드라이버를 하나의 컴팩트한 구조에 고도로 통합했습니다. 이러한 고출력 밀도 설계는 로봇의 무게를 크게 줄여 작물을 손상시키지 않고 좁은 작물 사이를 자유롭게 이동할 수 있도록 합니다.

  2. 강력한 토크 출력으로 진흙과 험지를 극복: 고랑을 넘거나 진흙길을 이동할 때 로봇의 다리 관절은 순간적으로 높은 토크를 발생시켜 본체를 지탱하고 진흙에 빠진 발을 끌어올려야 합니다. CubeMars 액추에이터는 뛰어난 최대 토크와 과부하 성능을 제공하며, 첨단 FOC 제어 알고리즘과 결합되어 각 다리의 출력 토크를 실시간으로 조절함으로써 복잡한 지형에서도 안정적인 자세와 뛰어난 견인력을 유지합니다.

  3. 혹독한 야외 환경을 위한 산업 등급의 신뢰성: 농경지 환경은 높은 습도, 먼지, 강한 진동, 큰 온도 변화 등 매우 가혹한 조건을 갖추고 있습니다. CubeMars 구동 모듈은 산업 등급의 밀폐 및 강화 설계를 적용하여 뛰어난 방진, 방수 및 내진 성능을 제공합니다. 이를 통해 장시간 야외에서 연속적으로 작업하더라도 높은 안정성과 긴 수명을 유지합니다.

 

영상 하이라이트: 농경지 깊숙한 곳에서 이루어지는 3차원 작물 모니터링


이번 영상을 통해 CubeMars 액추에이터를 탑재한 미네소타대학교 농업용 4족 보행 로봇의 뛰어난 성능을 직접 확인할 수 있습니다.


  • 캐노피 아래 주행: 빽빽한 옥수수밭을 자유롭게 이동하며 센서가 잎 뒷면과 줄기 하단을 정밀하게 스캔하는 모습을 확인할 수 있습니다.

  • 복잡한 지형 극복: 고랑을 안정적으로 넘고 잡초를 피해 이동하며 뛰어난 지형 적응 능력을 보여줍니다.

  • 연구팀 인터뷰: 미네소타대학교 연구팀이 4족 보행 로봇을 활용하여 드론의 사각지대를 보완하고, 병해충을 더욱 조기에 발견하며, 수확량 예측의 정확도를 향상시키는 방법을 소개합니다.

 

자주 묻는 질문(FAQ)


Q1: 작물 모니터링에서 4족 보행 로봇은 농업용 드론과 비교해 어떤 대체 불가능한 장점을 가지고 있습니까?


A: 가장 큰 장점은 시점의 보완입니다. 드론은 작물 캐노피 위의 데이터만 수집할 수 있지만, 4족 보행 로봇은 작물 내부로 들어가 캐노피 아래(below the canopy) 의 고해상도 영상과 환경 데이터를 수집할 수 있습니다. 이를 통해 잎 뒷면에 숨어 있는 해충, 줄기 하단의 병해, 토양 표면의 미세 환경까지 분석할 수 있으며, 드론과 함께 활용할 경우 진정한 3차원 정밀 농업을 구현할 수 있습니다.


Q2: 야외 농경지 환경은 로봇 관절 액추에이터에 어떤 특별한 요구 사항을 제시합니까?


A: 농경지 환경은 실험실이나 도시 환경보다 훨씬 더 가혹합니다. 액추에이터는 진흙과 물 튐, 먼지 유입(높은 보호 등급 필요)은 물론, 보행 시 발생하는 고주파 충격과 강한 진동(높은 기계적 강도와 내진 설계 필요)도 견뎌야 합니다. 또한 연약한 토양에서는 로봇이 빠지지 않도록 매우 높은 순간 토크를 제공해야 합니다. CubeMars 산업용 구동 모듈은 이러한 까다로운 요구 사항을 충족하도록 설계되었습니다.

 

더 많은 농업 및 특수 로봇 구동 솔루션 살펴보기


농업용 순찰 4족 보행 로봇, 과수원 수확 로봇, 산림 및 광산용 특수 이동 플랫폼 등 다양한 분야에서 CubeMars는 높은 출력 밀도와 산업 등급의 신뢰성을 갖춘 소형 구동 솔루션을 제공합니다.


[CubeMars AK70-10의 상세 사양 및 크기를 확인해 보세요.]

관련 기사
OpenExo: CubeMars AK 모터로 구동되는 오픈 소스 외골격
OpenExo: CubeMars AK 모터로 구동되는 오픈 소스 외골격
Northern Arizona University의 OpenExo 프로젝트가 CubeMars AK 시리즈 모터를 활용하여 고관절, 발목 및 팔꿈치용 모듈형 외골격을 구축하는 방법을 알아보세요.
Jun 17,2026
모터가 MIT 모드에 진입하지 못할 경우
모터가 MIT 모드에 진입하지 못할 경우
전원 인가 후 모터가 MIT 모드에 진입하지 못할 경우, 참고용 영상을 다운로드해 주세요.
Oct 22,2024
AK 시리즈 모터, 디버깅 도구 및 상위기 소개 및 연결
AK 시리즈 모터, 디버깅 도구 및 상위기 소개 및 연결
AK 시리즈 모터, 디버깅 도구 및 상위기 소개 및 연결
Oct 22,2024
메시지 남기기
사용자 이름
익명
이메일 *
이름 *
전화번호
문의 내용
인증 코드
captcha
안내
안내
로그인해 주세요
로그인
회원 가입
비밀번호를 잊으셨나요?
안내