Cubemars - 17년 모터 제조업체 이메일: info@cubemars.com +86 13755649079
한국어
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
CubeMars 계정 만들기

 

하이라이트
목차
LORIS의 설계 개념
기계 설계 및 기술적 특징
연구 및 개발

로봇공학 애호가를 위한 사례 연구: 등반 로봇 LORIS

CubeMars / Aug 01,2024

The Climbing Robot LORIS

로봇공학 분야에서, 새로운 돌파구는 무한한 창의성과 상상력을 촉발합니다. 오늘은 카네기멜론대학교(CMU)에서 개발한 혁신적인 4족 보행 등반 로봇 — LORIS(경사면 관찰용 경량 로봇)를 소개합니다. 로봇 애호가들에게 이 로봇은 미래 로봇이 복잡한 환경과 상호작용하며 이동할 수 있는 방식을 보여주는 흥미로운 사례입니다.


LORIS의 설계 개념


LORIS의 설계는 자연 속 곤충과 파충류에서 영감을 받았습니다. 이 생물들은 불규칙한 표면에서도 뛰어난 등반 능력을 보여주며, 연구진은 유사한 기능을 수행할 수 있는 로봇을 개발하고자 했습니다. LORIS의 각 다리에는 바위, 나무 껍질 등 불규칙한 표면에 달라붙을 수 있는 마이크로 스파인 그리퍼가 장착되어 있어, 복잡한 지형에서도 자유롭게 이동할 수 있습니다.


기계 설계 및 기술적 특징


LORIS의 독창성은 마이크로 스파인 그리퍼에 있습니다. 각 그리퍼는 작은 돌출부와 움푹 들어간 부분을 잡을 수 있는 여러 개의 작은 갈고리로 구성되어 강력한 그립력을 제공합니다. 이 설계 덕분에 LORIS는 가파른 암벽을 오를 수 있을 뿐만 아니라, 다른 로봇이 접근할 수 없는 환경도 이동할 수 있습니다.


또한, LORIS는 깊이 감지 카메라와 지능형 마이크로프로세서를 장착하여 실시간으로 주변 환경을 감지하고 각 다리의 움직임을 조정할 수 있습니다. 복잡한 알고리즘을 통해 LORIS는 각 발걸음을 지능적으로 계획하여 균형을 유지하고 안정적인 그립을 확보합니다.


연구 및 개발


LORIS의 개발은 CMU 로보메커닉스 연구실(Robomechanics Lab) 팀의 헌신적인 노력의 결과입니다. Paul Nadan, Spencer Backus, Aaron M. Johnson 등 연구진으로 구성된 팀은 지속적인 실험과 최적화를 통해 불규칙한 경사면을 자유롭게 오를 수 있는 로봇을 성공적으로 제작했습니다.


이를 위해 연구진은 Directed Inward Grasping (DIG)이라는 기술을 적용했습니다. 이 기술은 곤충의 등반 방법에서 영감을 받아, 그리퍼가 안쪽으로 닫히면서 표면을 단단히 고정하여 안정적인 지지를 제공하는 방식입니다. LORIS의 설계는 가볍고 효율적일 뿐만 아니라, 에너지 소비와 이동 속도 사이의 이상적인 균형을 달성합니다.


결론

LORIS는 단순한 로봇공학의 돌파구를 넘어, 로봇공학 애호가들이 주목하고 배워야 할 사례입니다. 자연에서 얻은 영감을 어떻게 공학 설계로 변환할 수 있는지, 혁신적인 기술이 어떻게 뛰어난 성능을 달성할 수 있는지를 보여줍니다. CMU의 이 연구는 미래 로봇 개발을 위한 귀중한 경험과 통찰을 제공하며, 더 많은 사람들이 이 유망한 분야에 참여하도록 영감을 줍니다.


추가 참고 자료:

  • CMU 로보메커닉스 연구실

  • Robotics and Automation

  • 자연에서 영감을 받은 로봇공학


관련 기사
큐브마스, 제2회 중국 휴머노이드 로봇 및 구현 지능 컨퍼런스에서 두각을 나타내다
큐브마스, 제2회 중국 휴머노이드 로봇 및 구현 지능 컨퍼런스에서 두각을 나타내다
Cubemars, 제2회 중국 휴머노이드 로봇 컨퍼런스에서 AKH 홀로우 플래너터리 모듈 첫 공개 ‘우수 공급업체’ 수상 및 첨단 혁신 기술 선보여.
Jun 04,2025
로봇 개, 로봇 액추에이터로 벽을 50배 빠르게 등반!
로봇 개, 로봇 액추에이터로 벽을 50배 빠르게 등반!
도쿄대 JSK 연구실은 또 한 번 놀라운 성과를 이루어냈습니다. 그들의 4족 로봇 KLEIYN은 4족 로봇이 2차원 평면에서 3차원 공간으로 이동할 수 있는 무한한 가능성을 보여줍니다.
Sep 02,2025
BLDC 모터란 무엇인가?
BLDC 모터란 무엇인가?
무브러시 DC 모터(Brushless DC Motor, BLDC 모터)는 로봇 전용으로 자주 사용되는 모터 유형입니다. 직류 전원(DC)으로 구동되며, 전통적인 DC 모터처럼 브러시를 사용하지 않고 전자식 정류 방식으로 동작합니다. 오늘날 BLDC 모터는 전통적인 DC 모터보다 선호되며, 특히 고효율과 긴 수명이 요구되는 응용, 예를 들어 로봇 분야에 적합합니다.
Sep 15,2023
메시지 남기기
사용자 이름
익명
이메일 *
이름 *
전화번호
문의 내용
인증 코드
captcha
안내
안내
로그인해 주세요
로그인
회원 가입
비밀번호를 잊으셨나요?
안내