Cubemars - 17年电机制造商 info@cubemars.com +86 13755649079
中文简体
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
创建您的CubeMars账号

 

常见问题

AK系列动力模组常见问题

Jade / 2025-03-05 10:25:32

Q1:为什么电机会有微亮的红灯?


答:老固件会出现这种问题,可以重新刷新的固件解决。不影响电机正常使用。固件可以在官网或者discord上下载。


Q2:MIT模式和伺服模式的区别


答:MIT模式是美国麻省理工学院机器人实验室的开源控制程序的简称,广泛用于四足狗的应用,它易于操作,支持单环(转矩/速度/位置)控制。

与MIT模式相比,伺服模式可以对电机扭矩和位置进行更精确的控制,因此它更多地被用于外骨骼等应用,支持双环控制。

 

表1-1驱动无法正常使用的原因及解决方法


项目

主要原因

解决方法

驱动板供电指示灯不亮

1、电源系统,如电压过大、电压过小

2、CAN口损坏,导致驱动供电短路

3、正负极接反

4、使用过程中冲击过大,驱动板损坏

1、检查电压是否是该电机的合理使用电压。
2、驱动返厂维修,检查用户Pc端CAN通讯是否可以对应于驱动板接。
3、正负极换向,检查驱动能否正常点亮。
4、驱动返厂维修

串口通讯不上

1、驱动未供电

2、Tx rx接反
3、波特率未设置正确
4、USB转ttl模块故障

1、驱动供电

2、调转接口
3、将波特率设置为921600
4、更换模块

CAN口无法通讯

1、CAN口松动

2、CAN线序错误

3、接线过长、未加120Ω终端电阻

4、波特率未设置正确

5、CAN口损坏

1、固定好接插件

2、重新调转接线方式

3、建议使用带屏蔽的线,并且加上终端电阻

4、将波特率设置为1M

5、测量CAN口电阻无穷大和无穷小都表示CAN口已经损坏需返厂维修

模组不能控制

1、CAN ID不对

2、未给进入电机模式指令
3、驱动损坏

1、设置和报文一致的ID报文 详情请看 说明书第36页

2、先给进入电机模式指令详情请看 说明书第36页
3、联系厂家维修

客户pc端和驱动连接故障


1、换算例程不对

2、pcCAN口不兼容

3、存在电磁干扰

4、电源质量不高

1、参考说明书第37-38页示例

2、检查pcCAN口是否符合驱动板要求

3、电源和信号线尽量单独走线

4、使用电源质量较好的电源


Q3:伺服模式下,可以回复普通帧吗?


A:伺服模式下,只能回复扩展帧,需要用到29位,普通帧只有8位。

Q4:什么是MIT模式,什么是伺服模式?他们有什么区别?

A: MIT模式是美国麻省理工学院机器人实验室的开源控制程序的简称,广泛用于四足狗的应用,它易于操作,支持单环(转矩/速度/位置)控制。
伺服模式是基于vesc开发的模组控制程序,与MIT模式相比,伺服模式可以对电机扭矩,位置以及速度进行更精确的控制,因此它更多地被用于外骨骼等应用,支持双环控制。

 

Q5:如果驱动板设置参数都归零了,怎么办?


A:需要通过R-LINK,在MIT模式下,进入DEBUG模式,输入命令SETUP,然后按照命令提示,将参数改成以下默认值。



用户名:
匿名用户
* 电子邮件地址:
* 姓名:
电话:
内容:
验证码:
captcha
温馨提示
温馨提示
您还没有登陆
登录
注册会员
您忘记密码了吗?
温馨提示